This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070EVM-693:允许的负载

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070EVM-693, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211155/tps63070evm-693-permissible-load

器件型号:TPS63070EVM-693
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好、专家!

请帮助我们协助我们的客户。

它们具有 TPS63070EVM-693评估套件。 所需的操作是将3.3V 升压至5V。 当它们连接负载时、电压会下降。 负载为9 Ω 5W 电阻。 我们再次测试、压降仍然相同。 未连接负载时的输出电压为5.020V。 连接负载后、电压降至2.1V。 汲取的电流与电源上的电流接近240mA。 9欧姆绕线电阻器组合。

与39欧姆电阻配合使用时、它可以工作。 可能电阻太低、无法补偿电流和压降。 仍在处理 它。  

具有稳定升压操作3.3V 至5V 的最低负载为 21.4欧姆。  此外、它在不同输入电压下提供5V 的恒定输出电压。 它工作得很好。 在本例中、电流为 620mA。 任何小于21欧姆的负载电阻都会导致输出电压下降。 如何查看2A 电流范围、 或者至少达到1A 电流? 除了在 Vout 上连接一个电阻器外、还有其他更好的确认方法吗?

请告知。

允许的负载是多少? 因为它显示输出电流为2A、为什么会发生这种情况?

提前感谢您的支持。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    TPS63070在启动期间的输入电流限制将降至1A、直到输出达到电源正常阈值。

    此致

    陶氏