This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551 Vgs 尖峰

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210067/lm51551-lm51551-vgs-spike

器件型号:LM51551

您好、TI 专家!

这是一个需要您帮助的驱动程序问题。 我们的团队设计了负载为2A 的24V 到24V 隔离反激式转换器。 当 Vgs 已关闭时、它有显著的尖峰。

我尝试使用缓冲器、电容器和齐纳钳制尖峰电压、但效果不佳。 如果 TI 专家能为我提供一些建议、我将不胜感激。

参数:

VIN:21.6~26.4

Vo:24V  

负载:2A

fs=266kHz

如下所示、您可以看到、 Vgs 已降至零、然后降至2.56V。  我不知道它是否通过 Vgth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sway Chen,

    如果不同时测量 VDS、振铃是否会发生变化?

    需要测量 Vgs 或从栅极到 GND 的电压? 您需要差分测量 Vgs、而不包括感应电阻器。

    您可能会检查它是否随米勒电容减小的晶体管而变化。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要测量 Vgs 或从栅极到 GND 的电压?  

    ->门到 GND ,但我更改它以测量 Vgs。 我遇到相同的尖峰现象。

    ->电压高达2.54V、我担心它可能会触发 MOST 开启。

    这个是将 VDS 全感应分辨率

    此外、如果您能给我一些解决第一次尖峰 Vds 的建议、我将会非常高兴。

    我期待您的回复:)

    摆动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sway:

    您能否仅测量 VGS? 如何连接探头的 GND 侧? 您是否使用"尾纤"方法、请点击此处: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    栅极上的二极管会填充到您的电路中、对吧?

    请检查在使用具有较低栅极漏极电容的 FET 时、尖峰是否减小。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的大力支持。

    请检查在使用具有较低栅极漏极电容的 FET 时、尖峰是否减小。

    -> FET 为 BSC109N10NS3 G、CRSS 为14pf。 对价值有什么建议吗? 或者、我需要搜索较低值吗?

    栅极上的二极管会填充到您的电路中、对吧?

    ->是

     如何连接探头的 GND 侧?

    ->我使用此类型如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sway:

    我会尝试使用电容较低的 FET 来检查、看看这是否有用。 也可以使用具有更高阈值电压的 FET。 BTW、我认为您也可以进行相反的测试、方法是在栅极和漏极之间添加一个较小的外部电容器、然后查看尖峰是否会增加。 但此测试可能无法正常运行。

    另一方面、在查看 MOSFET 数据表时、阈值电压为45uA 电流。 典型特性显示了一个高于4V 的米勒平坦区、并且根据转换特性、电流似乎被限制在3V 以下。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte 帮我解决这个问题、我很感激。