This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:BATFET 关闭时的系统电压(NVDC)

Guru**** 2510045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211025/bq24770-system-voltage-when-batfet-is-turned-off-nvdc

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件: BQ25720

大家好、

我的客户正在设计 BQ24770、并询问了以下有关 NVDC 中系统电压的问题。 您能帮助回答这个问题吗?

1.您能否确认在 BATFET 关闭(禁用充电)时系统电压比电池电压高~200mV 是否正常?

请参阅以下客户的充电配置文件。 此外、从我在 BQ25720的数据表中找到的内容可以看出、该电压通常比电池电压高150mV。

那么 BQ24770的值是什么? 这是我在数据表中找不到的。  

3、如果不介意、能不能解释一下充电后为什么会有电压差?

BQ25720数据表注释:

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    1.当 BATFET 关闭时、系统电压通常比电池电压高~200mV。  

    2.测试结果表明,电压差约为200mV。  

    3. NVDC 要求系统电源轨和电池电源轨之间存在很小的电压差。 该 NVDC 电压可避免在系统电源可用时打开 BATFET 或使电池放电。 同时 、电池可在需要时快速为系统补电。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好解释、Tiger。  

    此致、

    杰伊