This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702看门狗示例

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211093/lp87702-q1-lp87702-watchdog-example

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

您好!

我可以举个例子来说明 LP87702看门狗可以正常工作吗、谢谢。

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    如果将 LP87702配置为 WD_DIS 引脚、则可以通过 CLKIN 引脚启用或禁用看门狗。  通过 I2C 写入 WD_DIS_CTRL=1、可以将 CLKIN 引脚配置为 WD_DIS。 现在、可以通过将 WD_DIS 引脚设置为0来启用看门狗、并通过 I2C 将看门狗设置为1来禁用看门狗。  

    如何在您的系统中使用 CLKIN 引脚? 它用作外部 SYNC 时钟还是用作 WD_DIS 引脚?

    此致、

    Niko