This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210268/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122

您好!

我想知道添加到电感器电流的电压斜坡是否如下所示:

其中 Tsw 是 DCDC 的频率、Vslope 是 TSW 的电压:  

谢谢!  

C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cedrick Biellmann、

    是、请在此处查看详细信息: LM5122数据表|斜率补偿

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中没有说明。 我只是想知道在 Tsw、Vslope 的计算方式是否与我展示的公式类似。

    另外、在 TINA 中更改环境温度时、该模型仅在27°C 下工作。 该模型是否仅在27°C 工作、例如在85°C 工作?

    CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    是的、此公式可计算添加的斜率补偿的斜率。 但请查看以上部分、了解详细信息。

    据我所知、该模型不是温度建模。 当您改变温度时会发生什么情况?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、当我将温度更改为85°C 时、DCDC 转换器不起作用(无电流、无输出)。 当我使用 PSPICE 时、它告诉我二极管 D11、D1、...的饱和电流存在问题(根据温度调整的 IS 参数已超过其最大限值、可能是因为 N 参数太小)。 因此我认为该模型仅适用于27°C。 这对我来说是个问题、因为我需要根据温度进行一些最坏情况下的计算。

    谢谢!

    CB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    请注意、没有任何模型可以替代实际的测量值、因此我建议使用不同温度下的测量值、然后根据实际的测量值增加裕度、并基于最坏情况下的计算。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    在 PSpice 仿真中、我可以添加以下注释:
    尽管 PSpice for TI 能够进行温度扫描测量和 Monte Carlo 分析、但仿真会不准确、甚至可能会像您遇到的那样导致误差。
    这是因为一些内部元件是简化的、并不包括所有的温度范围和容差。
    每个模型中的注释应列出未模拟的功能。 这包括为我们的所有型号提供过热保护。

    此致、
    尼克拉斯