This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVAL:故障超时和重试后的行为

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVAL, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209598/lm5069eval-behavior-after-fault-timeout-and-retry

器件型号:LM5069EVAL
主题中讨论的其他器件: LM5069

我想对 LM5069EVAL (LM5069MMX-2/NOPB)的运行提出一些问题。
我们目前正在使用评估板"LM5069EVAL"来验证产品采用的基本操作。

在此问题的前提下、"LM5069EVAL"中的各种设置在默认状态下使用。

根据用户指南(www.ti.com/.../snva184)第1页、LM5069EVAL 的电流限制阈值为5.5A±11.8%。

一个直流电源连接到 LM5069EVAL 的输入侧、一个电子负载连接到 LM5069EVAL 的输出侧。
从直流电源输出50V 电压。

我们测试了以下两点。
第1项测试:
我们在电子负载中略微增加电流值、并确认 MOSFET 在故障计时器达到阈值5.5A 后关闭。

第2项测试:
在编号1处、我们降低了电子负载设置值、并确认在重试计时器之后、当该值降至5.5A 以下时 MOSFET 会导通。

1个结果:
我们确认当电子负载的电流设置从阈值5.5A 增加到5.45A 时、MOSFET 会关闭。
我们知道这可以根据规格工作。

第2项结果:
但是、在第1号测试后、我们将电子负载的电流设置降低到5.5A 或更低、并且在等待重试计时器超过7.7秒后 MOSFET 未再次导通。
之后、我们进一步降低了电子负载的电流设置、并确认在电子负载的电流设置降低到1.0A 时 MOSFET 再次导通。

我们反复地进行了相同的测试、结果都是一样的。

在 LM 5069数据表(www.ti.com/.../lm5069)的第12页上、8.3.1电流限制显示:
如果负载电流在故障超时周期结束前降至电流限制阈值以下、LM5069将恢复正常运行。

从这句话中我们了解到、例如、如果电子负载的电流设置值约为5.4A、则 MOSFET 将开启。
但如果当前电子负载的设定值没有降低到1.0A、MOSFET 是不会导通的、所以我们会有疑问。

当 MOSFET 以1.0A 的电子负载设定值导通时、以下波形如下所示。

通道1 (黄色):电流 (范围2.0A/div)

CH2 (浅蓝色):栅极电压 (范围10.0V/div)

通道3 (紫色) LM5069EVAL 输出电压 (范围10.0V/div)

CH4 (黄色绿色):计时器电压  (范围:1.0V/div)

M(RED):FET Vgs  i.e.ch2-ch3  (范围:10 0V/div )

水平分辨率:10ms/div


此外、还附加了当电子负载的电流设置降至3.0A 时 MOSFET 不导通的波形、以供参考。

通道1 (黄色):电流 (范围2.0A/div)

CH2 (浅蓝色):栅极电压 (范围10.0V/div)

通道3 (紫色) LM5069EVAL 输出电压 (范围10.0V/div)

CH4 (黄色绿色):计时器电压  (范围:1.0V/div)

M(RED):FET Vgs  i.e.ch2-ch3  (范围:10 0V/div )

水平分辨率:10ms/div

1号测试完成后、如果 MOSFET 不导通、除非电子负载的电流设置值降低到1.0A、

请告诉我该操作是否基于 LM5069MMX-2/NOPB 的规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto:

    欢迎使用 E2E!

    我将在周一之前介绍并返回。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto:

    启动电流应小于45W/50V = 0.9A、以便成功启动或从故障中恢复。

    如果要在较高电流下恢复输出电压、则需要增大功率限制设置。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我们知道、从故障中恢复是通过功率限制来控制的。

    因为没有问题、我们将关闭此窗口。