This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出电压下降很大@~20mA 输出电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207855/tl431-vout-drops-much-20ma-iout

器件型号:TL431

大家好、  

我的客户使用 TL431B 生成稳定电压、作为半桥高侧 FET 的驱动器。  电路如下所示(参见黑色)  

如果没有负载、Vout 稳定为17.9V、但是如果加入 MOS (即、添加~μ V 20mA)、Vout 会下降很多到~15V。  但是、如果使用其他供应商提供的 P2P 设备、它始终是稳定的。  由于 Vout/Vin 具有浮动 GND 基准( FET 的源极为高电压),我怀疑它与共模电压有关。   

此外,我们发现添加一个1nf 电容器与1kohm 并联(如红色所示),那么没有这样的问题。  

请您就此添加您的评论吗? 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    在较高的电流电平下、客户可能会遇到边界条件。 我认为纠正此问题的正确方法是像客户那样增加 COUT。

    https://www.ti.com/lit/an/slva482a/slva482a.pdf

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andrew、您好!  

    感谢您的答复。  

    但我对你们的答案感到困惑。  根据您提到的应用手册、它指示 Cload 和 Ika 范围的稳定性、  但正如您从 sch 可以看到的、几乎没有 Cload、或者您的意思是 FET 的 Cgs 等于 Cload?   但 Cgs 由 MOS 决定、无法更改。  

    在数据表中、还有如下所示的类似参考设计、且没有 Cload。  区别在于、阳极在客户的应用中连接到悬空 GND。   此外,似乎可以解决问题的1nf 帽  是添加在 BJT 的 C 和 B 之间,这不是 Cload .

     

      

    请添加您的评论。 谢谢。

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    出于交流分析目的、1nF 充当 COUT。 ("Vin"和"S"短接)。 我怀疑阴极可能看到其他一些杂散电容、从而使其在没有1nF 的情况下不稳定。 您能否与客户核实是否有任何东西引起了额外的电容?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高评价

    此问题可能已经在 TL431LI 中修复。 您能否发布竞争对手的器件、以便我进行并排比较?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我与客户核实、 Vout 上还有一个4.7 uf (介于 G 和 S 之间)。   

    竞争对手是 NXP 的 TL431。   

    。  谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    您能否链接 DS? 我认为 NXP 不具有 TL431器件。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我搜索网站并找到以下内容  

    TL431产品说明书(2/24页) NXP |直流/直流开关稳压器、低压 LDO、中压 LDO (alldatasheet.com) 

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我在您发送的 DS 中找到了一组 TL431。

    另外、我不确定 NXP 是否甚至还在制作器件、我认为该器件转移到了 NTreisa。 您能否链接客户正在使用的确切器件?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    客户使用 TL431BQDBZR (&5)。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我认为这些器件没有太大不同:

    您能否使用 TL431LI 让它们检查电路?

    https://www.ti.com/product/TL431LI?keyMatch=TL431LI&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    因此、根据您的判断、它是稳定性问题、对吧?  对于 TL431LI、我认为主要区别是稳定性曲线不同。 TL431LI 可支持更大的稳定区域。 但我认为根据该曲线、4.7uf Cload 是稳定的。  

    您是否认为共模噪声可能是可疑的?  谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    可以通过施加电压来降低电容器的有效电容。 如果它们移除了电容器或降低了电容器的值、是否会发生任何情况?

    是的、TL431LI 是经过改进的版本、它可以修复原始版本的一些问题。 较低的 IREF 和 IIDev 值可帮助设计人员实现更高的系统精度和更低的漏电流。 我认为值得一试。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    如果 在电子邮件之前没有提到1nf (红色), Vout 有振荡。 但添加1nf 将解决该问题。  但我认为与4.7uf Cout 相比、1nf 要小得多。  

    谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我有要求、您可以将4.7uF 电容器增加到更大的值(10uF +)还是将其移除? 若要使稳定性图起作用、应存在大约1个十倍频程的裕度(如果不超过的话)。

    如果他们可以使用1nF、当然他们可以保留它、但我想他们不需要任何额外的组件数。 这也是我要求使用 TL431LI 进行测试的原因。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    4.7uf 无法在实际应用中删除。 因此,我们尝试使用2*4.7uf ,但仍然有问题。  

    明白了您的观点。 我们将尝试一下是否可以试用 TL431LI。 谢谢。   

    BRS

    假设