This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:1Hz - 100Hz PWM 调光20 IR LED 解决方案

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210202/tps61165-1hz---100hz-pwm-dimming-20-ir-led-solution

器件型号:TPS61165

大家好、

客户给我们提供了一个驱动20个 IR LED (20mA 时 Vf = 1.5V)的解决方案。 VIN 为2.9V ~ 4.5V、调光频率为1Hz 至100Hz、LED 导通时间= 1ms。 波形可能如下所示:

20 LED 可以是一个灯串或多个灯串、但需要使用1个部件。

根据客户要求、您能帮助我们检查一下、我们是否为他们提供任何解决方案吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我认为一种可能的方法是客户可以使用 TPS61165 EN 对 IC 进行开/关操作、从而实现低于100Hz 的调光频率。

    我想知道他们为什么需要这样的低调光频率吗? 我可能会进行基准测试、以查看 TPS61165是否支持这种情况。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    客户想把它用作相机闪光灯、所以就像这样使用。  您能帮助检查一下这在这方面是否可行吗?

    我看到 CTRL 是低电平高电平和输出开关之间的延迟、对于 TPS61165 CTRL、其是否可以用作 PWM 调光控制?  

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    让我为您找到另一款合适的器件。 TPS61165不是理想选择、因为它没有真正的 EN 引脚。

    是否需要 I2C 等数字接口?

    Br

    帕特里克