This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2505:USB 3.0的双输出并行用法

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199885/tps2505-dual-output-paralel-usage-for-usb-3-0

器件型号:TPS2505

您好!

是否可以 并行使用 TPS2505B1RGWR USB1 (500mA)和 USB2 (500mA)输出来实现 USB3.0电流电平(900mA)?

此致、

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    感谢您的联系!

    TPS2505对于每个单个 USB 端口都有一个可调的独立 USB 电流限制、因此我建议您 通过一个 USB 端口直接使用900mA 电流限制来实现 USB 3.0电流电平(900mA)。

    此致

    袁帅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    数据表中未明确说明是否两个 USB 输出电流限值均可设置为900mA。 有可能吗?

    在数据表的图10中、有一个图形指出次级 USB 开关被禁用。 我想知道 TPS2505是否可以同时从 USB1和 USB2输出支持900mA 输出电流?

    此致、

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    很抱歉,没了你的问题,Shuai 正在度假,明天我会给你回复,谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    不能同时使用、只有一个端口就足够了。 就像 Shuai 所说的、仅用一个口、电流限值设为900mA、TPS2505既可以同时支持只来自 USB1或 USB2的900mA 输出、总和不能超过1.1A。

    此致、

    国野市