This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:LP3985- 4引脚是否承载电流

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210145/lp3985-lp3985-whether-the-4pin-carries-current

器件型号:LP3985
LP3985IM5X-3.0/NOPB   之前在第4个引脚位置购买的材料没有电流、但我们这次购买的电流为1.2V。 请帮助确认这是否正常、以及后面的材料是否也会包含 currente2e.ti.com/.../video_2800_11_2900_.mp4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您谈论的是电流还是电压感到困惑。

    旁路引脚应存在电压、但不应产生任何明显的电流、仅是通过旁路电容器的泄漏。 通常、这些电压与电流源相关、用于保持 LDO 的基准稳定。 它为电容器充电、这与带隙相关、作为基准电压。 因此应产生电压、并且此引脚应预期最大电流约为1.5uA。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但现在我们已经对其进行了测试、我们发现该位置的电压为1.2V。 这里的情况是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有器件、此引脚应产生1.23V 的电压。 未来所有的器件都应以这种方式运行、此时器件的旁路引脚上应具有该电压。 较旧的器件应具有此功能、这也是 LDO 正常运行的功能。

    此致、

    约翰