This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:短脉冲生成

Guru**** 2811475 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204, LP5861, LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211334/tlc59401-short-pulse-generation

器件型号:TLC59401
主题中讨论的其他器件:DAC63204LP5861LP5018

大家好、

我们的客户正在考虑将 TLC59401RHBR LED 驱动器用于其应用。 他想知道能否将其用于短脉冲生成。 详情请见下文。

我们在一个应用中需要非常快速地随机打开和关闭不同的输出。

如果我们只使用 IC 的电流控制部分、我们是否能够有外部开关来脉冲 LED 的开/关? 范围的10到数千微安。 电路的电流控制部分的反馈速度有多快?

我还将查看 DAC63204。 我可以使用外部电路将反馈引脚拉高、以关闭电流输出。 DAC63204上的反馈速度有多快? (我已将此查询发布在另一论坛 e2e.ti.com/.../dac63204-how-fast-is-the-feedback-on-the-dac63204中)

 TLC59401RHBR 具有空白引脚。  他应该将 消隐 引脚 用于此应用吗?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,ć

    幸会。

    BLANK 引脚被用来强制所有输出关闭,如果它们只想单独打开/关闭不同的输出,这个引脚也许对它们没用。

    由于此器件基于移位寄存器,、因此所有输出都需要配置1个串行数据输入,如果您只使用点校正模式,,1、则串行数据的长度为96位、而串行数据更新的频率取决于 SCLK 的频率。

    ,、我认为有些基于 I2C 或 SPI 的器件分别开/关配置每个输出可能会更加方便。 ,每个器件的电流小于50/LP5861或35mA μ A、则 LP5861或 LP5018也适用于该应用。

    谢谢!

    伊夫·李。