This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403

Guru**** 2537480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206675/ucc256403-ucc256403

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: TIDA-01505

尊敬的 TI 团队:

我正在为以下应用寻找模拟解决方案:

输入电压:12V
输出电压:200V 至1000V
输出功率:200W
应用: 单向

我计划使用分接更换变压器来适应广泛的电压变化。 对于200V 至600V 范围、变压器匝数比将为34、对于0.600V 至1000V 范围、变压器匝数比将为68。

我想知道 UCC256403是否可以用于此应用。

谢谢。
施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    UCC256403应在此应用中工作。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Manikanta 您的回复。

    您能建议 LLC 电路的首选谐振频率是多少吗?

     UCC256403支持的频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    UCC256403可支持高达300kHz 的谐振频率。

     您可以从100KHz 的谐振频率开始、非常适合您的第一款原型设计。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    非常感谢您提供的持续支持!

    我还针对此宽输出范围应用(与 TIDA-01505类似)对反激式转换器进行了评估、但 可变反馈难以实现。

    我想知道是否能够轻松实现 LLC 控制器解决方案的可变反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说变量反馈是什么意思? 保持匝数比恒定并改变补偿器电阻值?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。 对于其中一个范围(例如200V 至500V)、匝数比将保持恒定、但为了实现中间电压、例如400V、我需要根据补偿器电阻值创建反馈。 因此、我怀疑在天气情况下是否可能根据输出电压要求(200V 至500V 之间的任何值)改变反馈。

    谢谢。

    施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shritesh:

    请参阅 EVM 用户指南的第29页、其中会根据输出电流调整输出电压。 您需要实现此类外部电路、以便更改输出电压的基准。

    UCC25640EVM-020用户指南(修订版 B)(TI.com)

    此致

    马尼坎塔