This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:IC 建议

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, BQ25730, BQ76925, MSP430FR2433, TPS25750, TIDA-010208, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210412/bq76925-ic-recommendation

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件:BQ25730、LM5155、 MSP430FR2433TPS25750、TIDA-010208BQ76942

您好!

我正在设计一个设备,运行在一个5至6节锂18650电池( 18-21.6v 2600mah 每节电池)。 我正在考虑使用 USB-C 接口(20V 5A 100W)为负载供电以及为电池充电。 系统负载的工作电压为48V 至54V。

有关我的设计的一些规格:

  • 最大输出功率100W
  • 最大输入功率100W
  • 电池:5-6s  Lion 18650电池(18-21.6v 2600mah,每节电池)
  • 使用充电的电源路径
  • USB-C 充电器:100W 20V 5A
  • 无需插入 USB-C 充电器、电池即可为系统供电  

在查看完我上一篇文章的回复后、我打算使用 BQ25730作为充电器 IC、因为它支持5芯串联和电源路径。 和 LM5155将输出电压升压至48V 至54V。 下面是我遇到的一些问题:

  • 您推荐哪种电池监控器/平衡 IC? BQ76925怎么样?
  • 是否需要二级电池保护器? 如果是、我应该得到哪一个?
  • 电量监测计和电池监测器有何差异? 或电池监控器具有电量监测计功能?

非常感谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    • 您推荐哪种电池监控器/平衡 IC? BQ76925怎么样?
      视情况而定。 如果您不需要监测、则可以使用 BQ769x2系列、这是数字监控器和保护器、该系列还提供自主(或主机控制)电池平衡功能。 我不建议使用 BQ76925、因为这是一款较旧的器件、只能进行监测(无保护、也不能进行电池平衡)、并且是一个模拟输出。
    • 是否需要二级电池保护器? 如果是、我应该得到哪一个?
      这取决于您的要求。 通常、一些标准要求电池组具有二级冗余电池保护器。 根据所需的保护级别、提供只测量过压的保护器。 其他版本也提供温度/欠压保护。 同样、这取决于您的系统要求。
    • 电量监测计和电池监测器有何差异? 或电池监控器具有电量监测计功能?
      电池监控器不具有 TI 的电量监测算法。 电量监测计采用算法(通常是阻抗跟踪)。 但是、如果您要使用具有监测功能的电池监测器、BQ769x0系列电池监测器不会提供配套监测计(使用 CEDV Gauging 算法)。

    如果您想要推荐测量仪表、我建议您打开一个带有测量仪表部件的新螺纹、以便测量仪表团队为您提供建议!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。  

    根据 TIDA-010208、BQ76942需要内务 MCU 才能运行。 但是、PD 控制器使用后台处理 MCU。 我打算使用 MSP430FR2433通过 I2C 管理 PD 控制器 TPS25750。 我是否可以使用该 MCU? 或者、我是否需要在此实施另一个 IC 以实现电池监控和保护?

    非常感谢、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    可以、只要 PD 控制器具有与 TPS25750和 PD 控制器不同的 I2C 地址、就可以将其与该 MCU 配合使用。  将 MCU 与 BQ76942搭配使用的主要要求是它需要支持时钟扩展。  

    此外、如果需要、还可以通过设置对 BQ76942进行 OTP 编程。 但这通常会在生产过程中增加复杂性、因为对 OTP 的要求通常超出典型的电池电压。 大多数情况下、客户在启动时使用 MCU 对 BQ76942进行编程。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    刚刚得到了 PD 团队的反馈、即 TPS25750可以管理充电器的 I2C。 那么、是否可以同时管理 BQ76942?

    祝你一切

    顺利。 罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    我不熟悉 TPS25750、如果它可以通过 I2C 与 BQ76942通信并对其进行编程、则可以。

    实际上、您只需要一个主机来对其进行编程和监控(如果需要)。 保护通常在器件上自主完成。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙