This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:太阳能电池板使用

Guru**** 2780465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211392/bq25616-solar-panel-usage

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ24250

您好、专家!

我们的客户很高兴使用 BQ25616通过太阳能为锂离子电池充电(4V 充电)。 他使用的是8V - 0.5A 太阳能电池板、因此避免使用线性转换器对该应用极具吸引力。  

我们 似乎没有找到用于太阳能应用的这种充电器的任何示例、因此想要了解这种器件不适合客户应用的具体原因。

我们希望收到您的建议和确认。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    太阳能电池板在其最大功率点上提供最大功率。  与我们的大多数充电器一样、BQ25616具有 VINDPM 功能、可用于 调节其输入电压并防止它从面板中拉出过多电流(可能会使面板崩溃)。  遗憾的是、VINDPM 设置固定在4.3V 或 V (BAT)+200mV 的较高者。  对于8V 面板,您需要 VINDPM ~=8V*80%=6.4V 的充电器。  BQ24250可以在独立模式下运行、并具有用于设置 VINDPM 阈值的外部电阻器。

    此致、

    杰夫