This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:关于优先级模式中行为的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2116EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209082/tps2116-question-about-the-behavior-in-priority-mode

器件型号:TPS2116

您好!

我来问一下将 TPS2116设置为优先级模式的预期行为、如下所示。

如果在初始状态(意味着输入电源1和2都不存在)时,输入电源2首先被应用到 TPS2116,

VOUT 会输出 VIN2吗? 或者、在优先级模式中、必须首先将输入电源1应用于 TPS2116?

此致、

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    缺电或缺电将取代任何已建立的初始/手动模式配置。  

    为了澄清、无论 MODE 引脚电压如何、如果其中一个电压电源降至1.6V 以下、只要不低于1.6V、器件就会选择另一个电源为输出供电。 如果两个电源都无效(VINx<1.6V)、器件将输出高阻抗。  

    无需首先施加第一个电源 VIN1即可使器件选择 VIN2。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的评论。

    我   在 PSpice for TI 上使用 TPS2116 PSpice 未加密瞬态模型(修订版 A)进行了一些启动仿真。

    如下面的波形所示、我改变了 VIN2首先斜升的启动序列。

    正如您之前提到的、我认为 VOUT 应该输出 VIN2、"不需要首先施加第一个电源 VIN1即可让器件选择 VIN2"、但仿真结果表明、VIN2似乎未被选择。

    仿真模型是否会导致意外行为? 或者我们实际上是否需要首先应用 VIN1?

    此外、如果在启动时首先施加 VIN2、您是否可以看到 EVM 上的行为?

    此致、

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    是的、这是仿真模型中的意外行为。 器件选择 IN2作为输出不依赖于 IN1有效。  

    TPS2116使用最高电压电源为器件内部供电。 当一个电源低于另一个电源时、器件会更改用于为器件供电的电源、因此您无需先施加 VIN1。  

    以下是使用 TPS2116EVM 的示波器截图、其中显示选择 VIN2作为输出时不需要 VIN1:  

    此致、  

    伊丽莎白