This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SCL 保持低电平

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196957/bq78350-r1-scl-being-held-low

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

大家好、

该查询是下面的 E2E 主题的延续。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165273/bq78350-r1-scl-being-held-low

根据我们的客户,

在我们之前的通信中、我被问及当 BQ78350处于此状态时、我们是否能够通过 SMBus 与它进行通信。 在此状态下、我无法通过 SMBus 进行通信。 在拉取 BQ78350-R1上的 MRST 线后、该行为恢复正常。 之后我们无法重现问题。 我们已有多个使用此部件的设备发送到我们的服务中心、并因此问题而产生。 您是否可以提供任何见解、了解为什么会发生这种情况?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    检查总线上是否有任何其他器件可能将其保持在低电平。 如果确定是 bq78350、则请参阅 TRM 第16.6节 SMB 配置选项

    总线低电平超时的默认值应该效果良好。

    Matt 可以提供更多信息、因为他回答了上一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    似乎是由 bq78350进行保持。 我们还尝试在总线上对 MCU 进行重置、但在线路上没有发生任何变化、当我们对 bq78350进行重置后、线路复位、一切正常。 看看 CONFIG 寄存器、我们配置为默认、2秒 SBS 总线低电平超时。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    您能否连接一个小值电阻器并在它卡在低电平时捕获一个波形、以显示哪一端将其保持在低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有办法重现这一问题。 它曾经发生在几个生产单元上、但我们不知道如何强制它回到这个状态、因此我无法在这个范围内查看它。 我对2个部件中的每一个进行了复位、从而使其保持在低电平、而对 Bq 部件进行复位则是使其释放、我们难道不知道哪个端将保持在低电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果是极少数电池、那么我会寻找焊接问题。 欠压情况可能会导致问题。 重置后是否可以导出 gg.csv 文件并将其发布在此处?