This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:设置

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210334/ucd90120a-set-up

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件:UCD90120

团队好,

客户希望通过 PMBus 命令控制 UCD90120以实现所有电源轨断电功能。 您是否可以建议如何实现所有电源轨断电?
此外、软件复位的特定方法是什么?

此致、

HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们不建议使用软复位、因为软复位会复位器件并且所有 IO 立即关闭。

    通过逗号控制断电的唯一方法是

    1.将所有电源轨的 ON_OFF_CONFIG 配置为运行

    2发出 OPERATION 命令以打开或关闭电源轨

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的评论。 您可以帮助检查该 方法吗?

    1,Configure All Rails’ON_OFF_CONFIG to OPERATION (配置所有电源轨 ),如下图所示。

    2,发送 PMBus 操作命令

    这里有两个问题。

    1、 您可以分享 PMBus 规格吗?

    2,除 PMBus 控制外、基于硬件的方法同时关断所有电源轨是 PSRS?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.请通过 Google PMBus 规范1.2和第2部分查看所有命令

    是的、PSRS 是另一种通过 GPIO 信号进行控制的方法。

    此致

    颐和