This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:输出 OVP 故障

Guru**** 2510535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211364/tps53659-output-ovp-failure

器件型号:TPS53659

该设计适用于 CPU core1V8。 它使用3相设计并启用切相选项。 注意到、 在初始阶段2相开启、在某一点、开关频率开始增加。 它专为800kHz 而设计、但当频率达到大约1MHz 时、第三相开启。 但频率仍在继续增加,当达到2MHz 以上时,相位1和相位2电流开始下降,如下图所示,相位3中的电流试图增加。 此时、输出电压开始增加、达到 OVP 限制且 POL 关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    团队一直在电子邮件上支持此主题。 将其包含在 E2E 上没有任何帮助、我将关闭该票证。

    此致
    颐和