This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:偏置电压

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210950/lm61480-bias-voltage

器件型号:LM61480

大家好、

是否有偏置序列规格?

它应该出现在 Vin 和 EN 之前或之后、或者无关紧要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    如果输出电压为3.3V 至12V、最简单的方法是将 BIAS 引脚连接到 VOUT。  

    否则、我建议在外部电压源为 BIAS 引脚供电之前为 Vin 供电。

    此致、

    吉米