This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:高侧 MOSFET 发生故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18502Q5B, TPS92641, CSD18502KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210446/tps92641-high-side-mosfet-failed

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: CSD18502KCS、CSD18502Q5B

您好!

我们对 LED 驱动器芯片使用 TPS92641、VIN 为24V、LED Vf 为4.6V、LED 电流为30A。

在电流设计中、高侧和低侧的 MOSFET 是两个并联的 CSD18502。

在我们运行此 TPS92641 LED 驱动器 BD 大约800小时后、两个高侧 MOSFET 都会发生故障、并且漏极和源极之间的电阻会短路。

原理图如下所示、原始 MOSFET 为 CSD17501、由于 VDS 额定值、我们使用的是 CSD18502而不是 CSD17501。

请帮助我们找出这个问题。

此致。

齐诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeno、

    • 输出电压是多少? 4.6V?
    • 您能否向我展示一下 TPS92641的完整原理图? 上面的 pic 中缺少左侧部件。
    • "你说什么?  
      Unknown 说:
      运行此 TPS92641 LED 驱动器 BD 大约800小时后即可[/报价]
    •  CSD18502的完整器件型号是什么?  CSD18502KCS 或 CSD18502Q5B?
    •  CSD17501是否发生了相同的故障?
    • 在前800小时内如何运行 TPS92641? 什么条件下?
    • 单个电路板是否偶尔会出现故障? 还是一般性故障?  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的关注。

    1.输出电压为4.6V。

    2.我无法在此 e2e 中展示完整的原理图、但是可以通过电子邮件发送给大家。

    3. BD 表示"板"。

    4.我们使用 CSD18502Q5B。

    5.是的、CSD17501出现了相同的故障。首先、我们测量了 CSD17501的 VDS 电压、测量值接近30V、然后我们 用 CSD18502替换了 CSD17501。  

    6.我们将 LED 驱动器板组装到我们的设备上,并 在室温下运行。 LED 每5秒亮起和熄灭一次。

    7.这是 CSD18502第一次发生、但 CSD17501多次出现故障。

    此致、

    齐诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeno、

    我在 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请、并附上我的电子邮件地址。 您可以通过电子邮件将原理图发送给我。

    Br、

    周老师