请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 tps25750的 GPIO 事件映射功能现已可用?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
导航至"Advanced Configuration"(高级配置)、选择顶部功能区中的"Configuration"(配置)选项卡、然后选择"IO Config (0x5C)"。 您可以使用 TPS25750技术参考手册了解如何配置事件。 具体而言、第2.16节 GPIO 事件详述了每个 GPIO 事件的工作方式。
此致、
C·吉莱特