This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TI 解决方案建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210959/tps7a20-ti-solution-suggetion

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件:LP5907

尊敬的团队:

您能否 为6765的 XTAL LDO 输入提供合理的器件?

规格:

  • 输出电压:1.05V、应选择可调节电压
  • VIN 电压范围:1.8V~3.3V
  • PSRR 规格与 TI LP5907相同或类似
  • 超低噪声、低 IQ

 

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您与我们联系。  

    您碰巧有 6765的 XTAL LDO 的数据表吗?

    TPS7A94 具有高 PSRR、是我们噪声最低的器件。

    VOUT 可通过单个电阻器进行设置、其 Vin 范围为1.7V 至5.7V。

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔