This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:TPSM63602同步降压直流/直流模块3V 至36V 输入的建议最大输入电源轨电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602, LMZ34202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208486/tpsm63602-recommended-maximum-input-supply-rail-voltage-for-3v-to-36v-input-of-tpsm63602-synchronous-buck-dc-dc-module

器件型号:TPSM63602
主题中讨论的其他器件: LMZ34202

我正在考虑在系统中使用 TPSM63602降压转换器、以便根据36V 输入电压生成16V 输出。 TPSM6302的额定输入电压范围为3V 至36V、因此我的应用属于此降压转换器的高规格。 此转换器的绝对最大电压指定为40V。  

我倾向于寻找另一个具有更宽输入范围的降压转换器、因此我不会在最大规格下运行该器件、但选择输入电压范围的实际指导原则是什么? 从技术角度而言、该降压转换器"可以"用于我的目的、因此应该考虑什么是良好的输入范围裕度?

数据表第14页内容为:"此器件用于5V、12V 和24V 电源轨的降压转换"。 则数据表第15页中的内容为:"TPSM63602模块用于从典型的12V、24V 和28V 电源轨进行降压转换。 24电压(还是28V?) 该转换器的预期输入范围是多少?

此致!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您考虑使用我们的产品。  您的负载电流是多少?  我是否可以假设 TPSM63602可以支持您的负载?  然后、在您的应用中、在输入电压不超过36V 直流电压并且可能具有一些短周期瞬变、但从不超过40V 绝对最大额定值的条件下、这会是一件好事。  

    虽然28V 并未违反 IC 的工作范围、但我认为这是个拼写错误。  写作人员似乎想要重点介绍常用5V、12V 或24V 系统的应用。   在24V 系统中、瞬变期间电压可能会在36V 之间变化。   无论如何、只要 VIN 不超过36V、该器件就应该是不错的选择。

    如果您需要更多的电压裕量、可以查看 LMZ34202、它是2A 器件。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的答复。  
    负载电流超过2A、但关键是要保持输入不超过我所认为的36V、因此我们必须小心谨慎、并在末端留出尽可能多的裕度、以避免这种情况发生。  

    再次感谢!

    彼得