This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504:该芯片是否有多个版本

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211203/bq25504-bq25504-does-this-chip-have-multiple-versions

器件型号:BQ25504

您好

有一个查询需要您的帮助。

浏览 BQ25504数据手册时发现、2015年它的冷启动电压从330mV 变为600mV、同时还发生了其他一些参数变化。

这些更改意味着 BQ25504有多个版本。 客户担心在不同生产期间购买的 BQ25504会有性能差异。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    否。 我们发现、测试程序未针对330mV 进行正确的测试、并且大多数 IC 需要远高于330mV 的电压来进行冷启动。  因此、我们更改了测试程序、将冷启动最小值设置为600mV。

    此致、

    杰夫