This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:当前充电保持在当前预充电状态

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209982/bq24600-current-charge-stays-on-current-precharge

器件型号:bq24600

尊敬的技术支持:

使用电源(大约19V、3A)为电池(4芯锂离子聚合物电池)充电时出现一些问题。 我已将充电电流设置为2A、但输出电流保持为1/10充电电流、尽管 PACK 电压高于12.5V、这意味着 VFB 大于数据表中的 VFB 阈值。 当我让充电器完成工作时、它仍保持相同的充电电流(1/10的充电电流)、但当我使用万用表对其进行探测时、电流会升高到实际充电电流(2A)。 我的电路上是否有任何错误? (根据我在主题 BQ24600中的最后一个问题:尽管 IC 状态为"打开"、但 LED 未在充电)

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对你的询问感到困惑。 如何实际测量0.2A 电流和2.0A 电流? 发生了什么变化? 请注意、通过 VFB 调节、建议的16.8V 充电电压可使您的 LOWV 在12.272V 至12.528V 之间变化。当您看到2.0 A 充电电流时、是否可能达到 LOWV 阈值的上限?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用电流钳表测量了电流、使用万用表测量了电压。 因此我可以看到它的电流变化。 尽管我测量的 Vout 或 Vbat 大约超过13V、但电流输出不变(仍然 为0.2A)、但当我测量 VFB 时、电流输出变化为2A 左右、这有什么问题吗?  

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明电流钳表的位置和连接情况? 您的 VFB 电压表的并联阻抗是多少? 我认为电阻分压器可能不是设计的那样。

    此致。

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    电流钳表位于(+)电池的输出端。 VFB 至 GND 阻抗约为11.2K 欧姆。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不完全确定这种电流钳位是哪种类型的器件。 它是4象限电源吗、它是负载吗、它是与输出一致的电流探头吗? 我需要更好地理解这一点。

    您是否已拆焊 VFB 电阻器并检查其值? 这将让我们进行彻底的检查。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我将可编程电源用于输入、将电流探针用于输出。   

    拆焊 VFB 电阻后、测得的电阻正确、Rtop 约为700k、Rbottom 约为100k。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在理解输入了。 但输出是如何连接的呢? 它是否能够灌入电流(是电池仿真器吗)? 它的额定电流是多少?

    您能否提供输入电压的波形、PH 电压、SRN 电压和充电电流?

    什么是 VCC、CE、STAT、TS、PG、 VREF、ISET 和 REGN 直流电压?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔