尊敬的技术支持:
使用电源(大约19V、3A)为电池(4芯锂离子聚合物电池)充电时出现一些问题。 我已将充电电流设置为2A、但输出电流保持为1/10充电电流、尽管 PACK 电压高于12.5V、这意味着 VFB 大于数据表中的 VFB 阈值。 当我让充电器完成工作时、它仍保持相同的充电电流(1/10的充电电流)、但当我使用万用表对其进行探测时、电流会升高到实际充电电流(2A)。 我的电路上是否有任何错误? (根据我在主题 BQ24600中的最后一个问题:尽管 IC 状态为"打开"、但 LED 未在充电)
提前感谢
此致