This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:加载24欧姆输出时 IC 炸薯条

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210398/lm51581-q1-ic-fries-when-loading-output-with-24-ohms

器件型号:LM51581-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51581LM5157

TI、请帮助、

我正在尝试将 LM51581设置为4-60V 输入3.3V 输出、但当我添加24 Ω 负载时 、LM51581在达到30V 输入之前炸好。 空载时、我似乎很好地调节到高达60V IN。


我要分层更换芯片、每次测试4美元。  我当前认为 电感器的饱和点过低、这 会导致 IC 故障。  接下来我将尝试60欧姆负载(55mA)、看看芯片是否会弹出。  我会在这里报告、但我即将结束。

此外、我  在数据表中找不到 FB 内部 Vref 电压。  根据 Excel 数据表中选择的公式和电阻器、似乎是1V

e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_SEPIC_5F00_4_2D00_60Vin-_2800_version-1_2900_.xlsb.xlsxe2e.ti.com/.../DC_2D00_DC-4.5V_2D00_60V-IN-3.3V-OUT.pdf

C25未安装。

D6 (或等效器件):

二极管公司 B120-13-F

L2:

线艺公司 LPD3015-224MRC

非常感谢、

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    很抱歉、您遇到了 LM51581的问题。

    首先、我有一个关于设计的问题:您正在将 SEPIC 转换器用于一个似乎需要降压转换器的设计。 设计 SEPIC 转换器的原因是什么?

    我提出的问题是、SEPIC 转换器是一种难设计的拓扑、尤其是考虑到稳定性时。 此外、根据 Excel 工作表的计算结果、转换器的效率似乎低于60%。 (在图中看不到效率曲线。

    您提到负载会导致转换器损坏。 当输出端空载时、您能否检查器件温度?

    然后、您需要缓慢增加负载、以检查器件何时开始变热。

    如果在两个绕组之间增加 PNP-000089的值,请检查问题是否会更好。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我有一个关于设计的问题:您正在将 SEPIC 转换器用于一个似乎需要降压转换器的设计。 设计 SEPIC 转换器的原因是什么?

    [/报价]

    我选择 SEPIC 拓扑、因为虽然这专门输出3.3V 电压、但未来项目可能需要5V 或其他更高的输出电压、而且我试图通过调节 FB 引脚上的分压器来创建通用配置、实现不同的输出电压。

    我之所以提出这个问题是因为 SEPIC 转换器是一种很难使用的拓扑结构,尤其是当我们考虑稳定性时。 此外、根据 Excel 工作表的计算结果、转换器的效率似乎低于60%。 (在图片中看不到效率曲线。

    我正在尝试替换一种效率低于20%的模拟解决方案、我会对效率高于50%感到非常满意、但如果您认为 BUCK 会更好、我可以专门为此项目尝试、然后返回到 SEPIC 用于后续项目。

    您提到负载会导致转换器损坏。 当输出端空载时、您能否检查器件温度?

    [/报价]

    在我的答复的第一个电子邮件,我已经改变了我的思想,我认为, 电感器 是什么是失败的。  我已经保存了一些"吹"的 IC、在某个时候、我会尽量让它们仍然正常运行。  但 i 有三个耦合电感器、每个电感器都打开了两个线圈中的一个。 因此、我很能确定发生故障的是电感器、而不是 IC。  此外、上次电路发生故障时、我 更换了 电感器而不是 IC、并使其恢复正常运行。

    如果在两个绕组之间增加 PNP-000089的值,请检查问题是否会更好。

    [/报价]

    Ah、使用应用手册 ASNVAA43第3.2.1节中的公式应>= 19,000pf。 以及目前的10,000pf。  我将尝试并联添加第二个或第三个。  在本节中、似乎没有关于 CAC 上限值的任何指导、也没有任何建议。

    我还注意到、在这个相同的应用手册中、我的 DIV D6太低、应该大于63.3V。

    雅各布

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    降压通常是最高效的转换器拓扑。

    感谢您提供有关电感器的反馈。

    我想您找到了可以使用的最佳应用手册。 对于整流器的电压、请不要忘记由于负尖峰而增加裕度、请参阅上面提到的应用手册。 因此、额定电压为100V 的整流器在您的情况下应该表现良好。

    此致、
    布里吉特