This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:TI 针对 Onsemi FPF2700MX 负载开关的交叉建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210807/tps272c45-ti-cross-recommendation-for-onsemi-fpf2700mx-load-switch

器件型号:TPS272C45

嘿电源开关团队、

我有一位客户正在寻找 Onsemi FPF2700MX 负载开关的 TI 替代产品。 我们的要求是它必须是一个额定电压为24V 的高侧驱动器、并且可以通过低电平有效输入/控制引脚支持至少1A 电流。

我最初发现 TPS272C45、但它似乎没有低电平有效的控制引脚、因此我希望从您的团队那里获得一些关于我们应该针对哪种器件的指导。

感谢您的帮助!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们的所有高侧开关都将具有高电平有效控制引脚。 TPS272C45器件非常适合此应用-它们是否可以为 EN 线使用反相器还是只需更改软件? 它是否已连接到 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴再次收到您的来信 Tim、希望您做得好! :)

    我将继续并将此信息转发给我的客户、并将检查是否使用逆变器或修改软件是合适的解决方案!  

    谢谢!

    -马特