This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:验证相关问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQKEYPROGRAMMER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210828/bq27z746-authentication-related-question

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQKEYPROGRAMMER

团队好,

1.客户的电池组原型已经发货、他们想知道电量监测计内的默认密钥是什么?

2.如何通过主机/MCU 对电量监测计的密钥进行编程。 请提供流程指南或分享指南文件? 谢谢

此致,
HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    1.电池电量监测计上未存储默认密钥、为了使认证正常工作、必须在电量监测计中编程密钥。

    2.客户是否正在尝试对闪存或安全存储器中的身份验证密钥进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kipp,

    安全内存似乎更好。  安全存储器和闪存之间的区别是什么? 或对闪存进行编程有哪些缺点? 客户当前的目的是解决不在电池工厂对密钥进行编程的问题。 稍后,客户还会考虑使用主机对密钥进行编程。 因此、如果可以、请分享这两种方法。

    谢谢

    此致、
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    对闪存进行编程意味着密钥将位于.srec 中、这对于您的客户来说应该不是问题、除非他们对电池组使用单独的电池组制造商。 一些电池组制造商不希望有访问密钥的责任、这也是对密钥进行编程的最简单方法、BQ27z746 TRM 第10.2.2节中详细介绍了该流程

    对于安全存储器编程、这将防止单独的电池组制造商查看 密钥。 但是、这种实施目前很棘手。 目前、客户必须在使用 BQKeyProgrammer 通过其密钥对监测计进行编程时探测 I2C 线路、然后在其生产环境中复制此过程。

    在大多数情况下、除非运行速率是每年的数千万、否则可以对闪存进行编程。