This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295替代产品

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211075/bq24295-replacement

主题中讨论的其他器件:BQ24295

我之前一直在使用 BQ24295RGE 管理2200mA 欧博袋电池的充电。  产品要求已改为要求800mA 锂聚合物电池。

BQ24295RGE 现在不适合为800mA 电池组进行充电。  您能否从相同的 BQ 范围(如果可能并采用相同封装)推荐适合新电池的器件。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!  

    800mA LiCPO 电池的充电规格是什么?BQ24295不能满足哪些具体要求?  

    此致、

    加勒特