This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2芯片在关断模式下停留两个月后无法激活。

Guru**** 2599225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209841/bq40z50-r2-the-bq40z50-r2-chip-cannot-be-activated-after-standing-in-shutdown-mode-for-two-months

器件型号:BQ40Z50-R2

BQ40Z50-R2芯片在什么情况下会崩溃? 如果没有输出、则无法将其连接到通信端口。 必须关闭每个电池、然后再次为 I 上电。 为什么会发生这种情况? 如何避免它? 请回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    请概述试图通过什么方式唤醒电量监测计? 您是否在 PACK 引脚上施加大于 Vstartup 的电压?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,电池在shutdown模式下放置了两个月后,有尝试在PACK端加电压也是无法激活,感觉芯片死机没有工作了,需要把每节电芯重新掉电上电才可以正常激活工作。我有在打静电的时候出现过这种芯片死机的情况,别的工况下没有出现过这种情况,请问是否存在一些条件会触发芯片死机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在电池置于关断模式两个月后、我尝试向电池组端施加电压、但未能激活。 我觉得芯片坏了、坏了、每个电池都要重新断电、才能正常激活。 这种芯片崩溃发生在我执行静电操作时、却不在其他工作条件下。 我想问一下、是否有一些情况会触发芯片崩溃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    ESD 可能会导致监测计损坏、并且行为不正常。 它可能会由于 ESD 而锁定在关断状态。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们电池是送给客户的,客户那边反馈他们接收到电池后一直没有动过,就是放置仓库两个月,然后拿出来使用的时候发现无法激活。请问除了静电以外还会有别的原因造成芯片死机吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们把电池给了客户。 客户告知我们收到电池后没有换过。 它被放置在仓库两个月,当他们取出来使用时,他们发现它不能被激活。 除了静电之外、芯片崩溃还会有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    除了某种类型的损坏或极端条件外、电量监测计不应唤醒是没有其他原因的。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 极端条件是什么? 您能说些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    ESD 事件或电压/电流/温度超出绝对最大范围。

    此致、

    怀亚特·凯勒