This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:感测到 Vcc 的 AC 技术规格

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210604/tps24711-ac-spec-on-sense-to-vcc

器件型号:TPS24711

大家好、  

在数据表中、有-0.3V 至+0.3V 的关于 Vcc-Vsense 的技术规格。  

但在实际应用中、我们发现由于寄生电感和 Vcc 电容的振荡、会出现尖峰。  因此存在+/-1V (~120ns)尖峰、请检查 Vcc-Vsense 是否存在瞬态规格以及尖峰是否存在风险。 谢谢。

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    感谢您联系我们。 对于该参数、我们没有任何交流规格。 您能否分享波形、原理图和布局文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:  

    我稍后会检查并发送给您。 这可能需要一些时间。 谢谢。  

    BRS

    假设