This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204464/ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180

在 UCC28180D 的数据表中、软过流限制的最低电平为–0259V。

当我们在 Webench 中使用 UCC28180瞬态模型进行仿真时、引脚3 (引脚1上)施加-150mV 电压、线路电流开始存储在线路电流正弦波的 pic 中。 这是 UCC28180D SOC 限制行为的开始。 问题在于、它的作用低于数据表中指定的最小值。 它开始在接近-150mV 时起作用、而 SOC 限制的最小值应为-0259V。

我们将组件值可视化在有线印刷电路板上的相同缺陷。

"你怎么知道的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    在 SOC 限制(259mV)期间、  输入电流受到限制、它通过下拉 VCOMP 值来执行操作。  这样具有降低输出电压的效果。 这几乎是瞬间发生的:一旦达到限值,输入电流就会受到限制,您将看到输出电压开始下降。 首先、您可以检查您是否在仿真和软件中观察到这一点、以确认是否触发了 SOC。 接下来、您能否确认是否根据设计计算器和为此设计的功率级别/ POST 原理图/TINA 文件使用了正确的感应电阻器选择、以便我们从最后查看问题。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour、

    J'ai bien compris le fonctionement de la foncion soc et je vois effectivement si je additional le pfc、la strategy pfc 斜槽。 Les compamants ont é m é dimensionn é s L'objet de ma à est que le seiil constat é d'action de la fonment semble bien inf é rieur requête celui sp é cif é es as la datasheet:environ -0150V au lieu de -0259V qui est en plus la valeur as minimalale d'action donn é e a la datasheet de la datasheet。

    vous rouverez ci-joint le logiciel Webench utilis é pour fair e la simulation. Je vous joins é galement en pdf le relac é des signaux de la simulation qui monre que lorsque le signal atteind environon -150mV sur la patte 3 de l'UC28180, le signal de courant secteur started à è s se d é former sur les crêtes è re。  e2e.ti.com/.../slum529_5F00_UCC28180-_2D00_-Tina_5F00_2023_2D00_03_2D00_09.TSCe2e.ti.com/.../TINA-Diagram_5F00_UCC28180-transient-response_5F00_2023_2D00_03_2D00_09.pdfe2e.ti.com/.../Wenbench-design-center_5F00_UCC28180-transient-response-simulation_5F00_Tina_5F00_2023_2D00_03_2D00_09.pdf

    评论 se fait-il que le signal de courant secteur se d é forme sur les à è re suite crêtes l'action de la fonment SOC alors le seeil d'action th é orique ne semble pas atteint en simulle pas atteint en simul: LE SIGNAL "VF1" est à ENVERON -0150V QUAND ON PROTECT à voir apparaitre une distortion sur le signal "am1" du courant secteur。

    Je vous ai 加入 le fichier tina comme cela vous pourrez constater cela vous même .

    Merci de me depre pour quelle all真 因存在的理由----采取行动----这是一种实际行为----这是一种 à。

    cordialement.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    谢谢你的答复。

    您可以用英语发布吗?

    我在您的电路中看到了许多问题、因此电流波形峰值出现尖峰。 SOC 功能正常工作。 我已根据您的规格进行了调整、看起来收敛正常。 请参阅下面的波形。

    我已经附上了 TINA 文件和 Excel 文档供您查看。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../7080.sluc506c.xls

    e2e.ti.com/.../slum529 tsc

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎