This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:反向电压保护

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202061/lm5064-reverse-voltage-protection

器件型号:LM5064

LM5064是否能够耐受反向电压?  

理念是在反向模式下使用。 这意味着多个具有热插拔功能的电源应连接到单个负载。 使用 LM5064 (每个电源一个)可以实现这一点吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您联系我们。 您是否在寻找输入反极性保护或反向电流阻断功能? 能否详细解释一下您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体思路是使用 LM5064作为 PSU 的后端。 我在一个芯片中包含了当前电压和温度信息、可以通过 I2C 读取。 就像照片一样

    是否可行? 或者 LM5064存在反向电压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    感谢您提供详细信息。 请给我一天时间来思考一下。 我明天会回到你的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    可以。 我在度假几天,并将在3月13日回来。 此项目在电信系统中。 我还想将其用于来自主直流网络的直流输入。 在这种情况下、正极接地端接地、开关位于负极接地端。

    此致

    罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    我们需要  在共源极配置中使用背对背 MOSFET 来实现反向电流阻断。 两个 MOSFET 都可以通过同一个栅极进行驱动。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢你的帮助。 我将检查它。 当我有问题, 我告诉你。

    渐变

    罗兰