This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:Qg 的 PFET 大于30nC

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207671/lm3409-with-pfet-of-qg-greater-than-30nc

器件型号:LM3409

大家好、

我的客户正在使用36nC 和 LM3409进行 PFET 设计、我对此有一些问题。

9.1.8 LM3409数据表指出、如果 Qg 大于30nC 且 CF 位于 VIN 和 VCC 之间、则电流检测将是错误的。 我 在阅读数据表时无法理解错误检测机制。  能否详细介绍一下当前检测错误的机制? 此外、您能否解释一下为何在 Vcc 和 CSn 引脚之间放置 CF 时会出现较小的直流偏移?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taito-San、  

    将很快回复您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taito-San、  

    我将草案画如下,希望它可以帮助理解它更容易。 当 CF 连接 Vin 时,当 Q1 GATE 充电时,CF 提供的 Igate 电流也与 ILED 电流一起感应。 Qg 较大时、Igate 变得更加显著。  

    当 CF 连接到 CSn 时、Igate 将绕过 RSNS 电阻器从 CF 流向 CSn、而不是 CSP。 请参见下方的。   

      

    但是、在 CF 放电后、仍有平均电流流经 RSNS 来向 CF 充电。 这会导致  VCST 中出现较小的直流失调电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    感谢您的回答。 非常有帮助。

    谢谢。

    竹村太人