This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:连接至12V 电源时无通信。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210553/bq34z100evm-no-comms-when-connected-to-12v-power-supply

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1EV2400

您好!

我正在尝试通过 EV2400模块将 BQ34Z100EVM 连接到 PC、并尝试使用电池管理软件(1.3.111)。 最初连接到5V -我能够通过 bq34z100-G1在评估和 bq34z100evm 之间通信、两个跳线都保持在 J5上、连接到<=5V。(下图供参考)

当通过跳线连接到电池电压更改为12V 时、如下所示:

当连接时、似乎没有消耗功率、也没有通信、如下所示。

当使用适当的跳线插回初始<=5V 时、似乎没有更多通信了。 我购买了两个与上述行为相同的模块。

我的操作有什么问题吗、或者是否有办法测试硬件是否正常工作? 如何也获取12V 和5V 电压的通信?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      如果在将5V 电源重新连接到 EVM 后无法恢复通信、电路板似乎已损坏。

      请确保当您更改 EVM 上的跳线位置时、电路板的电源已断开。

      BTW、可移除 J1、J3和 J6上的其他跳线