This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:大于32字节的 CAN 命令可采用32字节块进行访问

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210937/ucd90320-can-commands-greater-than-32-bytes-be-accessed-in-32-byte-blocks

器件型号:UCD90320

我们有一个 SMBus 控制器、其读取和写入操作的大小限制为32字节。

uc90320存在挑战、因为它具有我们需要读写的寄存器(命令)、并且大于32字节。
是否可以配置 UCD90320以便能够以32字节或更小的字节块形式读取或写入大于32字节的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    遗憾的是、所有有效载荷数据都必须在一次事务中发送、否则需要 NACK。

    SMBus 限制块为32字节、但 PMBus 限制块事务为256字节。  

    您可能会考虑使用标准 I2C 驱动器而不是 SMBus。

    此致

    Uoje