This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:Webench 失败

Guru**** 2813955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210450/tps54140-webench-failed

器件型号:TPS54140

尊敬的戴尔斯:

客户希望使用 TPS54140、输入18V-40V、输出12V 1A、但 webench 仿真失败。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna

    可以重试吗? 它能够在我这边工作。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我再次尝试。 当我输入18V-40V 时、我可以正常仿真、但当我输入10.8V-40V 时、我无法输出、如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anna

    由于这是一款降压转换器器件、Webench 仅支持 Vin>Vo 操作。 实际上、当 Vin=10.8V 且 Vo_set=12V 时、它处于压降模式并用作 Dmax。

    谢谢、此致。