This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:Iout 20mA 的压降电压日期

Guru**** 2521230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210620/tps7a02-dropout-voltage-date-with-iout-20ma

器件型号:TPS7A02

团队成员

如果您的压降电压日期为20mA、请将日期发送给我们。 如果您没有此申请、请支持此申请。

谢谢

IZA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iza:

    对于 IOUT = 20mA、25°C 时的典型压降预计为~60mV

    此致、

    约翰