This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:替代

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210405/lm2674-alternative

器件型号:LM2674

您好!

你好。

客户还支持针对当前缺货的 LM2674N-5.0的替代解决方案。 要求是固定的5V 输出、应采用相同的 PDIP 封装。

他还想知道是否可以使用3.3V 固定型号(LM2674N-3.3/NOPB)并在 FB 引脚上配置外部电阻器来实现5V 固定输出。

具体来说、我想知道我是否可以将一个3.6K 电阻器与引脚4串联以将电压更改为5V。
请告知。 非常感谢。
此致、
 
V·雷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您发送编修。  根据数据表、您在3.3V 型号的 FB 上插入3.6k 电阻器的方法应该可行。  请允许我再次与我们的专家进行核实、并在明天通过 COB 与您联系。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我从我们的专家那里获得了一些建议。  应该可以正常工作、但由于内部和外部电阻器不匹配、输出调节设置点可能不那么准确。 因此、希望 Vout 设置中具有更大的容差。  

    谢谢。

    友好