This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950:线路调节计算

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950, LP2950-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210194/lp2950-line-regulation-calculations

器件型号:LP2950

您好!

我们 试图对 LP2950-50LPRE3进行一些误差分析、但在解读数据表中的线性调整率参数时遇到了困难。  我们的 主要问题是、在第6.5节电气特性中、线路调节是应以%/V 表示、还是应以绝对百分比表示。

在部分6.5中、线路调节规定为%/V、而负载调节规定为绝对百分比。

但是、在第一件事和第7.1节中、线性调整率和负载调整率一起列为绝对百分比。

另请确认 第7.1节中的文字是错误的:它们应该是0.03和0.04典型值、而不是0.3和0.4典型值。

图30显示了线路调节导致的输出电压变化。  图30中的输入电压似乎在6V 到30V 之间变化、因此由于部分6.5中的 Vin 条件、我们推测这是 LP2950的5V 版本、尽管图30不表示它适用于哪个稳压器版本。

该线的斜率大约为4.5mV/24V = 187.5µV μ V/V。  如果线性调整率实际上以%/V 为单位、则5V 稳压器的这一值为0.00375%/V -几乎比部分6.5中的典型线性调整率值低一个数量级。  如果线路调节以绝对百分比为单位、则5V 稳压器的这一值为0.09%、至少介于25°C 时的典型值0.03%与最大值0.2%之间。

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    感谢您与我们联系并与我们分享此内容。  

    这是我们的旧器件之一、需要一些时间才能得到澄清、但我还是同意、这一点必须加以澄清。

    请等待1-2个工作日、以便我收集信息。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    报告的信息很少。 但是、根据 LP2950-N 数据表、它们似乎是绝对的%值、而不是%/V。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔