This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:关于引脚连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210510/lm25145-about-pin-connections

器件型号:LM25145

您好!

我想向您介绍一下 LM25145的引脚连接。
(问题1)
如果我不使用下面的引脚、应如何连接它们?
7引脚:同步输出
8引脚:SYNCIN
10引脚:PGOOD
(问题2)
以下引脚是否可以像 EVM 一样连接到 PGND?
9引脚:NC
16引脚:NC
15引脚:EP
外露焊盘

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果您不打算使用 SYNCOUT、SYNCIN 和 PGOOD 引脚、可以将这些引脚保持悬空。 LM5145EVM 显示了扇出到未组装的 J1接头的引脚/布线、这意味着我可以保持悬空。  

    2.是的、NC 引脚(9和16)和 EP 引脚(15和21)可以连接到 PGND、类似于 EVM 原理图中所示。  

    此致、

    吉米