This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:输出压降

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209649/lm5169-output-voltage-drop

器件型号:LM5169
主题中讨论的其他器件:LM5017

您好、请参阅随附的计算表。 凭借此值、当负载仅为200mA 时、直流/直流转换器可提供10.8V 电压、而不是12V 电压。 在使用 FET 启用/禁用12V 电压轨时、我们还提供软件检查。 当只有10 mA 负载时、启用时电压会降低、15ms 内不能恢复到12V。 这似乎很慢。  您能告诉我这些值有什么问题吗? 根据 Excel、一切都可以。 我试图更换 LM5017、我保持了电感器值不变、并根据计算表修改了其他参数。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yorick、您好!

    感谢您发送编修。  我在您的计算器中没有看到任何明显的错误。  但是、您自己的原理图是什么?  您能与我分享以供评论吗?  请确保正确标记了器件型号或值、否则我在审核中会被误导。  另外、请分享电感器数据表。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的回答、请参阅随附的文件

     e2e.ti.com/.../7447779218_2D00_3094889.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yorick、您好!

    感谢您提供的信息。 我注意到两个问题。

    • 您的电感器会在启动过程中饱和、因为它的 Isat 值仅为0.48A、而 LM552的电流限值是其2倍。   请更改为 Isat=1A 的电感器。
    • ra=549k、而计算器提示274k。

    顺便说一下、什么是 L9? 铁氧体磁珠吗?  您的输入电压在启动期间是否稳定、或者是否也降低?

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的回答、我不明白为什么我需要1A 的 Isat、但我会从 Würth 订购744771218。
    Ra 确实错误、我首先计算了500 mA 的满载电流值、 但只有250 mA、因此我将开关频率从178kHz 更改为333kHz、以便与计算器上的电感值匹配、忘记更改 RA。 在采用178kHz 开关频率时、我会遇到同样的问题。

    L9确实是铁氧体磁珠、我没有注意到任何骤降、先前的 LM5017设计中已经有封装。 我应该删除它吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yorick、您好!

    LM5169的峰值电流限值约为1A、在动态响应期间、电感器电流可能会变得如此高、但您不会希望电感器饱和。  

    您可以保留 L9。

    祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    友好