This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:是否可以对 BAT 电容器进行连续充电

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ24251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210118/bq25882-whether-it-could-continuous-charge-bat-capacitor

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件: BQ24251

大家好、

我的客户有关于 BQ25882的问题。 当 NTC 温度正常且电池正在充电时、使用 BQ25882的 BAT 引脚断开电池。 BQ25882是否会继续为 BAT 引脚的电容器充电? BQ25882行为是什么? 在这种情况下,是否有任何风险?

我在数据表中没有找到答案。 部分原理图如下所示。

e2e.ti.com/.../_5F00_cgi_2D00_bin_5F00_mmwebwx_2D00_bin_5F00_webwxgetmsgimg_5F005F002600_MsgID_3D00_1907752787969217615_2600_skey_3D004000_crypt_5F00_2a40bbf_5F00_c58fb5a8b551434bc55044818ea79e05_2600_mmweb_5F00_appid_3D00_wx_5F00_webfilehelper.jfif

BRS

资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zixu:

    请参阅数据表上的图80以了解您使用适配器且无电池时所需的行为。

    在充电和/或系统负载和热插拔电池时、尤其是在 SYS 上的负载条件下、移除电池时、可能会出现任何瞬态。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的反馈。 客户想知道 BQ25882是否具有电池移除检测功能、如 BQ24251、如下图所示:

    但图80显示了适配器插入时的瞬态、这与线程中提到的条件不同。 图80是否可用于显示充电电池的"热插拔"状况?  

    另外、根据图80、我假设充电器无法对 BAT 电容器持续充电。 这对我的假设是正确的吗?  

    此外、SYS 或"热插拔"电池中的瞬态会对充电器产生什么影响? 您能否在图80中解释 VABT 的行为? 我不明白 VABT 为什么不断下降和上升。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    BQ25882没有   BQ24251中的 AnyBoot 稳健耐用电池检测算法。

    即使在没有电池的情况下插件后、图80上的瞬态也会持续存在、并会因添加的输出电容量而异。 它表示为输出电容器充电、然后泄漏电荷下降到再充电阈值以下并再次重复。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔