This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:VLDOIN、VOUT1、2、绝对最大值

Guru**** 2537820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200799/tpsm63610-vldoin-vout1-2-abs-max

器件型号:TPSM63610

大家好、

数据表中没有 VLDOIN 以及 VOUT、2、绝对最大值。 最大绝对值是多少?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    VOUT1和 VOUT 2的绝对最大值为20V、这是模块的最大输出电压。

    VLDOIN 的绝对最大电压为16V。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    当客户使用电阻分压器将20V 设置为输出电压的典型值时、电阻精度可能会使输出电压高于20V。 在这种情况下、将会发生什么情况?  

    这是一个类似的问题、设置大于20V 的输入电阻会发生什么情况?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    将输出电压设置为高于20V 应该不会出现问题。

    不过、鉴于2.2uH 电感器集成在电源模块中、这可能会限制器件斜率补偿不足或达到电流限制之前可以达到的低频率。  

    对于20V 输出应用、我建议以28V 输入工作、开关频率从1.2 -1.4MHz 开始。  

    此致、

    吉米