This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:输入电压介于39V 和60V 之间并可在39V 和60V 之间调节输出电压的直流/直流转换器的最佳拓扑

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210705/ucc25600-best-topology-for-a-dcddc-converter-with-input-volteg-between-39v-and-60v-and-output-voltage-adjusteble-between-39v-and-60v

器件型号:UCC25600

此设计的规格为:

输入电压:39V 至60V (标称值48V)

输出电压:可调节范围为39V 至60V  (标称值为48V)

输出功率:500W

使用设计指南 slups63.pdf 设计半桥 LLC 的杂散电容器、变压器电感值为几 μ H。 该电感对于我们要使用的磁芯而言是2个低值(EE55)。 使用不同的 Mg 和 Ln、很难获得应有可制造的较高电感。

我尝试了全桥、结果有点好、但不是太大(Lm 约为5uH、但仍然很难获得)

您能否为此规格推荐最佳的软开关拓扑?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您一定可以在此应用中使用 LLC。 此外、我建议使用 与 UCC25600的电压模式控制相比使用充电模式控制的 UCC25640x。

    此控制器的设计计算器遵循 SLUP263应用手册、因此您无需手动计算 Ln 和 Mg 值。

    您能否使用此计算器来查看是否可以实现满足约束条件的所需电感比值。

    如果您在填充计算器时遇到任何问题、请告诉我。

    此致

    马尼坎塔