This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:温升问题

Guru**** 2537370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206660/tps746-q1-temp-rise-question

器件型号:TPS746-Q1

大家好、

我想检查 LDO 中温升的计算。 如果条件是3.3V 至1.1V、Iout = 0.5A。

功率损耗应该是(3.3-1.1)* 0.5=1.1W、需要检查 IC 芯片温度和表面温度。  

我的理解是、

芯片温度=结温、正确吗?

2.表面温度=外壳(顶部)温度,是否正确?  

如果环境温度= 25°C、那么 功率损耗= 1.1W 时、如何计算 IC 芯片温度和表面温度。 (忽略 PCB 参数)

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    是的、您的功率耗散计算正确。  

    对于 Tj 计算、取决于测量的对象和方式。  

    如果忽略 PCB 参数、则应使用 psi 参数、因为这些是特征参数、不取决于任何其他因素。 不过、这些并不是真正的热阻。  

    如果外壳的温度是在顶部测量的、那么可以使用 psiJT。  

    如果正在测量电路板的温度、那么 psiJB 是相应的参数。  

    我强烈建议阅读以下应用手册:  

    电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析(TI.com)

    AN-2020《富于洞见的热设计》(修订版 C)(TI.com)

    如何使用热指标正确评估结温(修订版 B)

    《半导体和 IC 封装热指标》(修订版 C)(TI.com)

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Edgar:

    您可以告诉我在哪里可以找到 psiJT 参数和 psi 全名吗?  

    实际上、客户的目标是  当功率损耗为1.1W 时、表面温度[case (top)]< 65C。 我们如何使用计算来说服客户温度应该低于65°C。

    我还有一个关于 thetaJA 和 THETAJC 之间关系的问题。 为什么 TPS74x-Q1 ThetaJC 大于 ThetaJA?

    我们使用了 DRB。

    ThetaCA = 55.5-70.7 =-15.2C/W

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    psiJT 是结至顶部特征参数:  

    本例中为 tc=65c、psiJt=4.3、Pd =1.1

    TJ=65+(4.3*1.1)=69.73C

    根据裸片尺寸、复合模以及器件的安装方式、有时 RJC 高于 RJA、而有时这是相反的情况。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Edgar:

    以下计算是否正确?

    TMB = 25°C、功率损耗= 1.1W、RthetaJA = 55.5C/W

    TJ = 25+1.1*55.5 = 86.5C

    86.5C = TC +4.3*1.1 = 81.77°C。 (忽略 PCB 冷却)

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    这样您只能估算外壳温度。 如前所述、这将忽略 PCB 产生的任何影响。  

    PCB 具有良好的热性能、RJA 可以将其降低~50%。 话虽如此、Tj~56C。  

    上述计算可用作最坏情况分析、但也建议使用客户条件来进行更准确的估算。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔