This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:CISPR 32和 CISPR 22 B 类

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620, TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210541/tlvm13630-cispr-32-and-cispr-22-class-b

器件型号:TLVM13630
主题中讨论的其他器件:TLVM13620

大家好、

TLVM13620应按照 DS 标准符合 CISPR 32 B 类 发射要求、这是否仅用于辐射发射? 对于传导发射、它仍需要在输入端使用 LC 滤波器?

因为当我  在 Webench 中加载 TLVM13630设计并尝试添加 EMI 滤波器并选择用于 CISPR 22 B 类时 、它不符合标准、 因此超出了限值要求、所以需要 LC 才能通过 CISPR 32 B 类传导发射?

webench.ti.com/.../SDP.cgi

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d.zero、

    感谢您发送编修。  您可能需要添加一个输入 EMI 滤波器来衰减传导发射、这是正确的。  IC 旨在帮助更大限度地减少建议布局图案中的辐射发射。   

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好