This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:栅极驱动器电压波形

Guru**** 2383410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210826/tps40303-gate-drivers-voltage-waveform

器件型号:TPS40303

您好、专家!

我们正在查找 TPS40303的 HDRV 和 LDRV 引脚驱动器信息。

如果该器件设计用于从3.3V 转换到1.0Vout、您能向我们分享这些引脚 和波形的平均直流电平吗? 我们要求提供此信息以进行降额计算。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    HDRV 是一种浮动高侧驱动器、由 BP 到 BOOT 的二极管开关内部供电并以 SW 引脚为基准。  具体电压取决于 BP 和 BOOT 引脚的外部连接、但将近似为方波、其中低电压等于 GND、高电压等于2个 VOUT、频率为300kHz、占空比等于 VIN/VIN (由于效率损失、实际值会略高)

    该脉冲序列的平均"直流"电压将约为2倍 VOUT (由于效率、略高)

    LDRV 是 BP 内部的 GND 基准驱动器电源。  同样、具体电压取决于 BP 的外部连接、但将近似为方波、其中低电压等于 GND、高电压等于 VIN。  300KHz 频率和占空比等于1 VOUT /VIN (由于效率损失、实际值会略低)

    该脉冲序列的平均"直流"电压将约为 VIN - VOUT (由于效率、该电压略低)

    注意: 对于3.3V 输入、可以使用一些推荐的外部连接来最大限度地提高栅极驱动电压并提高性能

    1) 1)将 BP 直接连接到3.3V 输入以避免内部 LDO 压降并最大限度地提高可用的 LDRV 和 HDRV 栅极驱动电压。

    2)在3.3V 至 BOOT 之间提供一个外部低正向压降肖特基二极管、以最大限度地减小从 BP 到 BOOT 的压降、并为 BOOT 到 SW 电容器充电、以最大限度地提高可用的 HDRV 电压。

    如果没有这些外部连接、BP 将小于 VIN、而 BOOT 电压将会重新充电至低于 BP 的电压、从而稍微降低了上面列出的 HDRV 和 LDRV 电压、从而降低了施加于外部 MOSFET 的 Vgs、进而降低了 Rdson、从而降低了转换器效率。