This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:当我使用另一个栅极驱动器进行栅极电压电平转换时、UCC256303不工作

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC27537, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209945/ucc256303-ucc256303-is-not-working-when-i-use-the-another-gate-driver-for-gate-voltage-level-shift

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC27537

您好! 我叫 JAE Ho Lee、在 LS Electric 工作。

在当前环境中、我开发的是 UCC256303中使用的3kW LLC 转换器。

我使用另一个栅极驱动器进行栅极电压 电平位移 (12V 至15V)、即 TI 的 UCC27537。  

栅极电压的电平转换对于 SiC MOSFET 驱动而言是必需的。 12V 栅极电压没有 SiC MOSFET。

随附的文件是原理图。  

在这种情况下、电路不工作。 没有门信号。 有时、栅极信号是不对称的。

如果直接连接栅极、它运行良好。  

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能在3kW 使用半桥 LLC 拓扑。 半桥 LLC 拓扑只能使用高达1kW 的功率。 应该对这样的高功率使用移相全桥(UCC28950)。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的问题中、额定功率并不重要。 我的关键问题是、在 SiC 栅极和 UCC256303之间插入 UCC27537等栅极驱动器后、控制器为何无法正常工作。 因此请不要强制实施额定功率。

    此致

    李在镐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够共享 LO、HO、HB-HS、HS、ISNS 连接外部栅极驱动器时的 RVCC、VCR 引脚电压。 这应该能让我对 这个问题有所了解。

    此致

    马尼坎塔